This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:UVLO 行为

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034965/tps65000-q1-uvlo-behavior

器件型号:TPS65000-Q1

各位专家、您好!

您能否帮助了解 当 VINDCDC 在<0V ->=2.3V>范围内上升(系统启动)和下降(系统关闭)时、TPS65000-Q1直流/直流输出会发生什么情况?

数据表提供:

UVLO 为1.72V ~ 1.82V

VINDCDC 最小为2.3V

因此、不清楚 IC 直流/直流在<UVLO - > = 2.3V>范围内的行为。  

如果有用、请将直流/直流输出电压设置为1.8V。  

这是对福萨的评估所必需的。

Piotr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我假设 EN_DCDC 连接到 VINDCDC。 低于 UVLO 阈值时、器件关闭或启用 VOUTDCDC 输出放电、将 VOUTDCDC 下拉至 GND。 一旦 VINDCDC 超过 UVLO 阈值、输出电压将上升至 VINDCDC。 如果将 VOUTDCDC 设置为1.8V、则输出电压将调节至1.8V、因为 VINDCDC 继续上升至1.8V 以上。但是、由于余量有限(VINDCDC - VOUTDCDC)、建议在 达到最小 VINDCDC (2.3V)之前不要施加任何负载。  

    谢谢、

    Gerard