This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如果 I'm 使用 MCU 而不是 BQ78350、能否使用 BMStudio 软件对芯片进行编程?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034729/bq76920-can-i-use-the-bmstudio-software-to-program-the-chip-if-i-m-using-a-mcu-instead-of-a-bq78350

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIOBQ78350-R1ABQ76940BQ76930

大家好、

工作2周后、我让 BQ7694204电路板正常工作、但现在芯片将无法使用一年、因此我必须进行计划 B。 这是将 BQ76920与外部 MCU 结合使用。  但这会导致对芯片进行编程的潜在问题。  我可以使用 BMStudio 软件使用 SPI 和 EVM2400模块对 BQ769404进行编程。

使用外部 MCU 的推荐方法是什么?  或者、是否太麻烦了、我只需按一下项目符号并使用 BQ78350代替 MCU?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果您不想使用外部 MCU、建议使用 BQ78350-R1A 控制器。 它可与 BQStudio 配合使用。 有不同的软件可用于直接与 BQ76920通信-它在 BQ76920产品文件夹中链接。 产品文件夹上还链接了示例微控制器代码。

    https://www.ti.com/product/BQ76920

    我注意到其他用户使用 BQ769x0系列在 Github 等网站上发布了项目、因此如果您四处搜索、您可能会找到一些有用的示例。 有一些不同的 TI 参考设计-请查看 BQ76930和 BQ76940产品文件夹、以查看参考设计的链接。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    我想我将使用 BQ78350-R1A 芯片。  我现在要问的一个问题是、'78350如何处理引导 BQ769x0芯片?  我已经了解了"bq769x0引导开关替代方案"、但它们看起来不像将与"78350芯片配合使用。

    也许我错了、但在报警条件消失后、我需要电路板恢复。  使用外部 MCU 很容易、但我无法使用 bqStudio。 我们的两款产品不允许终端用户访问按钮。

    或者、一旦电路板连接到我们的电池组、我们就按下打开芯片的按钮、只要芯片保持某些电池组电压、该按钮就行了。  这是可行的吗?

    再次感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    BQ769x0需要在 TS1引脚上看到一个上升沿才能引导。 BQ769x0为 BQ78350 IC 供电(BQ769x0的 REGOUT 引脚连接到 BQ78350的 VCC)。 BQ78350-R1A 显示了进入关断模式的不同方法、因此、如果您进行相应配置、您可以完全避免关断模式。 默认情况下、关断电压设置为1750mV、因此如果任何电池电压低于该电平、BQ78350将向 BQ769x0发送命令以进入运输模式、然后 BQ769x0将关闭 BQ78350。 该阈值可在数据闪存中修改。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。  因此、如果任何电池电压低于阈值电压、BQ78350将强制关断。  连接电池充电器是否会使其退出关断模式? 或者、我是否需要从"bq769x0引导开关替代方案"文档中添加其中一个电路修改?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要以某种方式触发 TS1上的上升沿、因此"bq769x0引导开关替代方案"可能有不错的建议。