This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:FDMC5614P 的替代产品?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035060/lm5085-alternative-to-fdmc5614p

器件型号:LM5085

您好!

 您是否有 FDMC5614P 的替代产品?

P 沟道 MOSFET

VDS 最大值-60V

Rdson 最大值<= 100m Ω(@VGS=-10V ID=-5,7A)

TJ:-55至+150°C

封装/尺寸/尺寸
MLP3.3x3.3或相等

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您可能需要检查 DigiKey、以获得一个合适的替代器件来替代采用3.3 x 3.3mm 封装的-60V FET (Vgs =-10V 时、Rdson = 84m Ω)。 类似于 Si7309DN 的器件可以正常工作(也取决于 Iout 和 FSW)。

    请注意、较大的5 x 6mm 封装 FET 具有更好的热性能。 LM5085使用 Si7465DP -60V FET。

    此致、

    Tim