This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:低压降运行-相位裕度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034697/lm62460-q1-low-vdrop-operation---phase-margin

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460

你好


我需要有关确定相补角的帮助。 我们需要在以下特定工作条件下使用此降压转换器:VIN=5.2、9、15、20和 Vout=5V/3A。 根据 PSPICE 仿真、问题出在 Vin=5.2。 瞬态负载下的 Vout 响应看起来相位裕度太低。 您能否帮助验证相补角、并在必要时建议如何改进相补角。

谢谢你

包含 PSPICE 原理图和结果的 PDF 文件。

e2e.ti.com/.../Buck_5F00_Bypass_5F00_PSPICE_5F00_Schematic2.pdf

e2e.ti.com/.../results2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议降低您的开关频率。 从您所附的原理图 pdf 中、Rt 电阻器看起来是26k、这表示大约600kHz 的开关频率。 该器件的典型最短关断时间为70ns。 在负载为3A 时、在5.2V/5V 等非常高的占空比下、器件可能违反此规范。  

    因此 、我建议首先降低400kHz 的开关频率、然后重新测试条件。  

    至于瞬态负载下的响应、为了获得更快的瞬态响应、可能需要减小输出电容。 但是、这将导致略高的过冲和下冲、因此在瞬态响应时间和电压过冲/下冲之间存在折衷。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    我已将 Fsw 降至300kHz (Rt=54.6k)。 请参阅仿真结果。 在此运行条件下、PM 是什么? 瞬态负载响应看起来不是很好。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../results3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我您认为"瞬态负载响应看起来不是很好"的内容?  

    下面是您为300kHz 仿真显示的结果。 橙色框显示了 VOUT (绿色)和 IOUT (瞬态)、其中输出电压具有最小的过冲/下冲、并按预期恢复到5V。 也许您可以更详细地放大瞬态事件、并查看过冲/下冲和恢复时间?


    您的良好环路响应标准是什么?  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 在几个振荡周期后恢复、这通常表示较小的相位裕度(您可以在电感器电流中看到相同的相位裕度)。 我想知道该直流/直流在指定工作条件下具有什么 PM。  

    这是一个良好的环路响应(蓝色表示电感器电流):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此的解释。  

    我认为、由于如前所述的最短关断时间、可能会出现一些仿真问题。

    TI 的 Webench 工具能够使用以下设置对400kHz 设计进行仿真:5.4Vin|5Vout|3A|400kHz。  

    我使用了 LM61480Q1、该器件与 LM62460属于同一系列。  

    请参阅导出的设计以了解有关此功能的更多详细信息。 "Simulation"部分提供了波特图选项、以查找计算出的 PM。  

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=85AAF7E7464BCB26

    我建议以最低5.4V 的输入电压运行器件。

    此致、

    Jimmy