This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS54824:FB、SS/TRK 和 COMP 引脚的启动过程是什么?

Guru**** 2525650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034268/faq-tps54824-what-is-the-startup-process-in-terms-of-fb-ss-trk-and-comp-pins

器件型号:TPS54824

该器件旨在防止低侧 MOSFET 对预偏置输出放电。 在单调预偏置启动期间、在 SS/TRK 引脚电压高于 FB 引脚电压且高侧 MOSFET 开始开关之前、不允许低侧 MOSFET 灌入电流。 一个例外是 BOOTS 电压低于 UVLO 阈值。 当处于 BOOT-SW UVLO 时、允许低侧 MOSFET 导通、以便为 BOOT 电容器充电。 低侧 MOSFET 反向电流保护在高侧 MOSFET 开始开关后为器件提供了另一层保护。

误差放大器的设计使其能够将 FB 引脚与内部基准或 SS/TRK (软启动/跟踪)引脚(以最低者为准)进行比较。 在软启动期间、SS/TRK 引脚低于内部基准、因此 TPS54824将 FB 引脚调节为 SS/TRK 引脚电压。 当 FB 引脚大于误差放大器使用的基准电压时、误差放大器将降低 COMP 电压。 当 COMP 电压被下拉得足够低时、TPS54824无法切换。 一旦 SS/TRK 引脚电压超过 FB 电压、误差放大器将上拉 COMP 电压、TPS54824将开始开关。

SS/TRK 电压不受输入电压的影响。 当 TPS54824导通时、它将拉低 SS/TRK 电压、使其从接近0V 的电压斜升。SS/TRK 引脚用于最大程度地减小浪涌电流或在上电期间提供电源定序。 为了满足软启动或关键电源定序要求、应将一个小值电容器或电阻分压器耦合到引脚。

一旦高侧 FET 开始开关、低侧 MOSFET 便可进行开关。 第一个开关周期可能具有相对较短的导通时间、因此 LS FET 可以灌入一点点电流、直到下一个开关周期。 但是、电流非常小、通常不足以下拉输出电压。 这可以在数据表中的预偏置启动波形中看到、如图47 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54824.pdf#page=31)所示。