This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:当使用直流插头&放大器;插座上电时、LM5141的3.3V 输出具有高电压过冲。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, TDA4VM, TIDEP-01002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034514/lm5141-q1-the-3-3v-output-of-lm5141-has-a-high-voltage-overshoot-when-power-on-using-dc-plug-socket

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141TDA4VMTIDEP-01002

使用直流插头和插座加电时、LM5141的3.3V 输出具有高电压过冲。

LM5141用于在我们的定制 TDA4VM 电路板中将9-36V (额定12V)转换为3.3V。

插入直流插头后、输入12V 下降、输出过冲。

也许添加1000uF 的大输入电容器可以解决这个问题、对吧?

我们是否需要更改 COMP 引脚中的 R 和 C 值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    VIN 是否降至 VOUT 以下、以便控制器在压降下运行? 如果是这样、COMP 将达到饱和高电平并需要时间恢复。 使用 Ccomp 值较低的快速循环来缓解这种情况。

    请使用 LM5141快速入门计算器检查补偿。 如果您需要更多帮助、请发送您的原理图和完整的计算器文件。 尽管1000uF 的浪涌电流过大、但输入阻尼电容也有助于防止输入电压突然瞬变。 尝试47uF。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

      感谢你的帮助。

      定制 TDA4VM 电路板中 LM5141的 sch 从 TIDEP-01002复制、如下所示。 我们不会更改任何 R C 值。

    e2e.ti.com/.../tidrym0_2800_TIDEP_2D00_01002_2D00_J6_2D00_LM5141_2D00_REF_2900_.pdf

    此致、

    许.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    原理图看起来正常。 也许补偿速度可以更快一点(Ccomp 值更低)--检查快速入门计算器。

    建议检查输入电压波形、因为它在热插拔情况下可能非常不连贯。 电解输入电容器应该有助于实现这一目的、并且还提供一些阻尼来缓解使用低 ESR 陶瓷输入电容器时的寄生输入电感振铃。

    此致、

    Tim