This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085输出降压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034771/lm25085-lm25085-output-abnoraml

器件型号:LM25085

您好专家、

客户发现、当输出电流从0增加到400mA 时、输出电压增加了近1V。 请提供一些建议吗? 谢谢。

请查找波形和原理图。  e2e.ti.com/.../LM25085_AF82477235758B53F38DD853EE959898_doc.doc

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    峰间电压注入幅度似乎过高。 检查 SW 到 VOUT 之间的 RC 值、因为这些值会设置耦合到 FB 的纹波振幅。 它应该为~50mV (在最大输入电压下不超过200mV)。COT 架构在纹波谷底进行调节、但直流输出电压将是纹波振幅的1/2。

    原理图显示了 RC 的22k 和0.1uF (需要增加电阻)。 此外、根据反馈电阻器值、10nF 耦合电容器可能会有点低。 请使用 LM25085快速入门计算器帮助您选择组件: https://www.ti.com/tool/LM25085-5085QUICK-CALC

    此致、

    Tim