This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:正在寻找合适的充电器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034682/bq25730-looking-for-a-suitable-charger

器件型号:BQ25730

您好!

你好。

我们的客户正在寻找具有以下要求的电池充电器。 我想知道 BQ25730是否非常适合、或者我们是否有更好的器件可供他们使用。

参数:
-为锂离子电池充电
-输出充电电流范围为100mA - 8A、精度为+/-1%或10mA、精度更高、电流较低时精度为+/- 10mA、电流为100mA
-应支持1S-4S 或5S 配置
- IC 应可在 I2C 或 SMBus 上配置

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    BQ25730无法执行10mA 步长。  LSB 为128mA。

    在降压/升压充电器方面、BQ2579x 可以执行10mA 的步长、但充电电流只能达到5A。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我误解了您的问题。 我认为您需要10mA 步长。

    如果您的客户不介意稍高的稳压精度、BQ25730将非常适合您的应用。 以下是您可以参考的一些关键信息。





    数据表的 EC 表中提供了更多信息。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”