This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:EVM 波特图请参见

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897AEVM, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035042/ucc2897a-evm-bode-plot-consult

器件型号:UCC2897A

大家好、

客户测试了 UCC2897AEVM 的波特图、并在 下面的屏幕截图中发现以蓝色周期标记的异常相位上升。 他们想知道 什么外设电路 可能会导致此相位上升? 该相位上升是否会影响电路性能? 请在这里帮助我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    您显示的波特图实际上直接取自《UCC2897A EVM 用户指南》。 这是设计规格的极端临界情况、是在最小输入电压(36V)和最小负载(0A)下得出的。 即使在这种极端情况下、相位滞后也会在交叉频率后半个十倍频程发生。 当相位为零时、增益大于-15dB (增益裕度)。 根据 SLUA702、在变压器磁感加上反射到初级侧的输出电感和钳位电容器之间形成了接近100kHz 的双极点:

    我相信您用红色圆圈标出的点是由于变压器内存在一些寄生 LC、这种 LC 非常依赖于线路/负载。

    此致、

    Steve M