This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2537760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034582/power-management-forum

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410

您好!

我们在 设计中使用 LM3410XQMF/NOPB 来驱动 LCD 的背光。
规格如下所示。

输入电压:5V
输出电压:9.6
输出电流:270mA。

当我们使用更高的 PWM 频率来调暗背光时、占空比较低的背光将完全关闭。
如果我们降低频率、则打开背光的最小占空比将相应变化。

例如、

•25KHz 时、占空比为54%和%时、背光以最低亮度和100%最大亮度开启。 占空比小于54%的背光完全关闭。
•20kHz   时、占空比为44%%时、背光将以最低亮度和100%最大亮度开启。 占空比小于44%的背光完全关闭
|
|
|
•在200Hz 、占空比为2&%的情况下、背光以最低亮度和100%最大亮度打开。 占空比小于1%的背光完全关闭。

但当频率较低时、IC 会产生可闻噪声。
如果频率超出可闻音频频率、我们将无法听到噪声、 但调光在0到100%范围内无法工作。

 我们想了解 IC 产生可闻噪声的原因。
我们可以做些什么来解决这个问题?

我们需要一个 IC 解决方案、它应该能够在没有可闻噪声的情况下将0调光至100%。

请提出任何可能的解决方案。

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    调光响应似乎应该比您看到的效果更好。  您是否了解了 LM3410 DIM 输入端的 PWM 信号以及输出电流和 SW 节点电压?

    可闻噪声很可能来自电感器和/或陶瓷电容器。  这是 PWM 调光时的常见问题。  一些陶瓷电容器制造商具有低可闻噪声版本。  至于电感器、请尝试不同的供应商来寻找一个可闻度较低的电感器。

    请注意、25KHz 时1%的调光是400ns 的导通脉冲宽度。  这少于一个开关周期。  电感器需要一些时间来累积电流。  您使用的是什么电感器值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    感谢您的支持。

    我已附加了在14kHz 下具有不同占空比的 PWM 和 SW 节点电压的捕获。
    在14kHz 频率下、背光以29%的占空比打开、并在28%或更低的占空比关闭。

    具有100%占空比的 SW 节点。

    SW 节点为85%

    效率为85%

    50%时的 PWM

    50%时的 SW

    效率为29%

    开关频率为29%

    效率为28%

    开关频率为28%

    附上了原理图供您参考。

    目前、我们使用的电感器来自 Bourns (SRP4020TA-100M)。
    您能否建议使用电容器和电感器的替代器件或制造商以降低噪声?
    或者、您能否建议我们可以考虑哪些器件参数来选择噪声更低的器件?

    我们在此应用中使用的电感器值为10uH。

    PS:我无法测量输出电流、因为我们目前在电路板中没有相应的配置。

    等待您的建议。

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    将 PWM 和 SW 节点放在同一示波器图片上会有所帮助。

    搜索"低噪声陶瓷电容器"、将会出现一组信息。  至于电感器、我刚刚尝试过不同的制造商和不同的器件、主要是试错方法。  还可以通过灌封或其他方法来减少这种情况。  搜索"可闻噪声 PWM 调光"、将显示有关此内容的信息。  以下是有关搜索中可闻噪声的一篇文章;">e2e.ti.com/.../lm3409-pwm-dimming-audible-ringing"

    需要注意的一些事项。  由于容差、OVP 的10V 齐纳二极管可能接近 LED 电压。  BTZ52C10-7-F 在5mA 测试电流下的额定电压为9.4V - 10.6V。  例如、1mA 至100欧姆为100mV。  这将影响电流调节、但这不是这个问题。

    此致、