This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:使用 CPCC HW 的电流限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034840/ucd3138a-current-limit-using-cpcc-hw

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我将使用 UCD3138构建降压/升压转换器。 到目前为止、它可以与电压控制环路正常配合使用、我想向其添加可调节电流限制。 它可通过开关模拟前端和滤波器系数的 SW 中断来完成、具体取决于负载条件。 由于我的控制环路完全独立于软件、我开始 研究是否可以将 CPCC 配置为执行此类操作、因此硬件中的控制保持100%。

在我的配置中 、FE0 测量输出电压、FE1输出电流、滤波器2用于调节。 理想情况  下、电流限制/恒定电流应将滤波器2的多路复用器从 FE0更改为 FE1、并将 Kp、Ki、Kd 系数集从0更改为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您配置是使 CC 正常工作的混合方式。 它工作正常、实际上不需要太多 CPU 资源。 基于硬件的纯 CPCC 非常复杂。 当负载电流在电流限制点附近变化时、输出电压可能具有更大的纹波。 我仍然建议您使用混合方法。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解各种挑战、但仍然想尝试硬件解决方案、甚至只是为了了解 ucd3138的局限性。

    是否甚至可以按照所述配置硬件? 我进行了一些测试、基本上我可以找到常见的 Kp、Ki 和 Kd 系数。 因此、对于我来说 、将滤波器2的前端从0切换到1就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPCC 硬件不支持从 FE0切换到 FE1、它仅支持称为环路 ORing 的滤波器输出切换。   没有配方、因为我们不使用它。