This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM 5117设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034923/lm5117-lm-5117-design-problem

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM25145

大家好、我们仍然在工作(遇到了很多麻烦...) 在本设计中,。 现在我们使用的是这个 mos:SUD23N06。  

使用 SUD23N06、我们可以获得最高13A 的无故障问题。 我们需要将电流 限制设置为10A。 哪种方法是正确的?

我们尝试实现的控制   器具有两个相同的电源通道、我是说两个 LM5117配置为提供两个独立的12v 10a 通道。

两个通道完全相同。 它们共享相同的原理图、但布局不同。

一个通道现在可以工作、另一个通道在上电时失败。  我们可以排除原理图和/或 PCB 错误。

设计布局如此重要?

我们的最后一次机会可能是从 LM5117切换到另一个器件。  您能否建议更易于配置和设计的不同电源控制器?  

我们需要从30-42Vdc 输入获得12V 10A 的输出。  

提前感谢您

弗朗西斯科