This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:将此器件用于正负电压输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034465/lmg3425r030-using-this-part-for-positive-and-negative-voltage-output

器件型号:LMG3425R030

 LMG3425R030是否可用于正负电压?

如果不是、是否可以将其中的两个组合在一起以在正电压和负电压之间进行切换?

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    感谢您的提问。  器件无法阻止负向电压。 它们只能阻止正电压。 我们目前没有任何在  正负电压之间切换的文档或参考设计。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。

    我是否正确地理解这些器件不能用于生成交流电?

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我可能误解了您的问题。 虽然这些器件不能阻断负电压、但它们仍可用于逆变器进行直流/交流转换。  例如、在 H 桥逆变器中、器件在处于关断状态时从未看到负电压。  

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    John