This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-108

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750EVM-108, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034739/tps23750evm-108

主题中讨论的其他器件:TPS23750EVM-108TPS23758

我想问 一下 TPS23750EVM-108电路板的尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    TPS23750EVM-108于2005年发布、我没有用于打开文件的软件。 我不确定我们仍然可以访问该软件。 但是、我要指出、我们的 EVM 是通过测试点制造的、因此未针对小型解决方案进行优化。 因此、即使我们找到了测量结果、您也可以使用完全相同的设计创建更小的解决方案。  

    有关适用于 PoE 的最小5V 同步设计、请参阅具有 TPS23758的 TIDA010083 PoE 部分。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010083# 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师