This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844:应用问题。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034908/tl2844-application-problem

器件型号:

1. QSC 的作用是什么? 可以将其删除吗?

2.我们能否用电阻器替代 Q1、DZ 和 RZ?

3.对于生成的参考设计的电阻和容量、我们将从现有材料库中选择类似的值。 修改后、是否有任何软件可以仿真由 TL431和光电耦合器组成的环路是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. QSC 的作用是什么? 可以将其删除吗?
      1. NPN 是 RT、CT (斜坡)和 ISENSE 之间的缓冲器。 斜坡的一部分被添加到 ISENSE 信号中、这是确保在占空比为/接近50%时使用峰值电流模式控制时控制稳定性所需的斜率补偿。 如果使用峰值电流模式控制、请 勿移除这些组件。 下面 是一个 E2E 主题、讨论斜率补偿的"如何"
    2. 我们能否用电阻器替代 Q1、DZ 和 RZ?
      1. 这三个组件构成了一个串联导通稳压器、该稳压器是为光耦合器提供经稳压的次级侧偏置电压所必需的。 将 这些组件保持原样、否则、如果 VOUT 下降、并且4光电的偏置电压也将下降、增益可能大幅降低。
    3. 对于生成的参考设计的电阻和容量、我们将从现有材料库中选择类似的值。 修改后、是否有任何软件可以仿真由 TL431和光电耦合器组成的环路是否稳定?
      1. 请下载 并使用 TI 功率级 设计器进行实验。 输入所选拓扑并定义设计参数后、您将看到一个"Loop Calculator"工具选项卡、可用于对控制环路建模。

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M