This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:8kV 和10kV 的室外浪涌保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032634/tps23730-outdoor-surge-protection-at-8kv-and-10kv

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:TIDA-01411

大家好、团队、

我的客户询问  、在8kV 和10kV 下是否有 PoE PD 室外浪涌保护指南

我发现 PoE 供电设备在雷电浪涌时仅需考虑4kV 的准则

谢谢、

DIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dima、您好!  

    我从未见过适用于 PoE 的8kV 或10kV 额定设计。 您能告诉我有关此应用的更多信息吗?

    我们有一个额定电压为6kV 的 PSE 设计、其中包含我们建议在 PD 设计中使用的部件: TIDA-01411

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    应用是室外电源和数据、 PD 将在室外并应受到保护、PSE 将在室内。

    客户看到了6kV 设计、但需要8kV 保护

    是否提供了任何指南?

    此致、

    DIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dima、  

    由于我们以前从未看到过这种情况、因此我们没有具体的器件型号建议。 但是、我们有以下有关 PoE PD 浪涌保护的应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf?ts=1631200223551&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我建议实施图5中的所有 SPD、但使用额定电压为8kV 的器件。  

    我在上一篇文章中共享的参考设计通过有关浪涌测试设置方法的图和图片进行了演示。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师