This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:在 RX 输出被禁用时进行充电板检测

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033146/bq51013b-charge-pad-detection-while-the-rx-output-is-disabled

器件型号:BQ51013B

您好、TI 支持团队、

我正在设计采用 BQ51013B 的器件、需要在电池充满电后切断电源。 我知道对于某些充电垫、EN1=EN2=1不起作用、但仍然可以获得电源。 我也可以尝试使用 TS/CTRL 引脚来降低输出功率(如果此假设正确)。 但我的问题是、如果在器件位于充电板上时可以禁用 RX 输出、如何在电池达到90-95%的低电平后检测器件是否仍然留在充电板上以激活 RX?

谢谢、

Amin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "充电板"检测电路可以构建单位反向电压作为输入。  如果单元在充电垫上、则 TX 可能对 RX 执行 Ping 操作、并且 RECT 电压将以大约5秒的速率尖峰超过2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的支持。

    我尝试了 EN 引脚和 AD 引脚解决方案。 在这两种情况下、我都可以确认输出变为零、而我可以通过查看 RECT 来检测充电板。 但是、在引脚恢复正常(使能电路)后、电路不会在某些充电垫中再次开始供电。 我知道这不是关于 RX、而是与 TX 更相关、但为什么在电池电压下降到某个水平后、确切的 TX 会向手机重新供电。

    是否有办法重置 RX (BQ51013B)以使其恢复正常、或者您是否建议改用其他任何 RX IC?

    此致、

    Amin Rahmati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是 TX 的行为以及充电完成后如何重新启动。  TX 可能正在发送低功耗 Ping 并测量 Ping 的振幅或衰减、然后使用它来确定 RX 是否已被替换或移动。  之后、TX 将发送数字 ping 并重新启动充电周期。

    作为测试、请尝试稍微重新定位 RX 并查看它是否重新启动。  如果这正常工作、我们有一个外部电路可以正常工作。

    很抱歉、我们没有其他 RX 可供推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我想这就是您所解释的、这是因为来自 TX 的低功耗信号、尽管我的 TX 符合 WPC V1.2.3、我在 WPC 网站上查看了该信号。

    我是否可以向您询问外部电路并了解其工作原理?

    您还认为我在 RX 侧可以做什么(调优电路、FOD 或等方面的更改)来捕获该低功耗信号吗?

    此致、

    Amin Rahmati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将与您联系、我们可以在网上解决这个问题。