This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:当输入电压从12V 降至10.7V 时、输出具有许多正数

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034773/tps54360b-when-vin-drop-from-12v-to-10-7v-output-have-many-plus

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360

大家好、

我的客户现在使用 TPS54360、输入为12V、输出为10.7V

  • 在 TPS54360 ,采样中为1 μ s

当 输入 为12V 并 手动调节至10.5V 时、输出非常稳定、可跟随输入(9.6V)。

  • 在 TPS54360 ,异常情况下、采样率为1 μ s

当 输入 为12V 并 手动调节至10.5V 时、输出为许多正(9.6V 至4.4V)。

为什么异常有这么多的加号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    客户为什么要进行此测试? 进行欠压锁定功能测试?

    由于 TPS54360是降压转换器、由于输出设定点为10.7V、您为什么需要10.5V 输入电压?

    我们在 TPS54360中有 UVLO、您可以通过两个外部电阻器来调节电压电平。 您能否帮助共享设计原理图?

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    客户正在进行测试。 因为如果输出低于7V、则会触发其他模块不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您的客户似乎正在进行输入电压降实验、并想查看输出电压是否会平稳跟随输入电压?

    输出电压会振荡、可能的原因是当 Vin 和 Vout 非常接近时、占空比接近100%、 二极管的导通时间 非常短。 对于自举电路、 为 Cboot 充电的能量可能不够、因此 Vboot 电压可能会降低、并且可能会触发 BOOT-SW UVLO。 然后将关闭开关、输出电压将急剧下降。 在这种情况下、BOOT-SW 将再次增加、并重新启动开关。  然后 、它进入 Vout 下降、重新启动和再次下降的周期。

    要找出此问题,您是否可以执行以下两项测试来查看此现象是否仍然存在?

    1.更快地降低输入电压,然后观察输出电压是否会振荡。  

    2.增加输出电容。

    BTW、我能不能知道输入电压何时降低时的实时负载电流? 在数据表中、有一个部分描述了调节输出电压所需的最小输入电压、它与 Iout 有着高度的关系。

    此致、

    小燕