This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A Vcc 引脚检查和逐周期功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21103, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034474/ucc2897a-ucc2897a-vcc-pin-check-and-cycle-by-cycle-function

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP21103

您好、专家、

我的客户对 UCC2897A 有疑问。 客户遵循 PMP21103参考设计、我们看到 UCC2897A Vcc 引脚悬空。 我们想在下面检查两个问题。

 1.浮动 Vcc 引脚有什么影响? 如果客户仅使用 VDD 的 AUX 电源。

2.它是否会影响逐周期电流限制功能? (客户使用反激式结构)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您参考的是 Vin 而不是 Vcc、因为该器件上没有 Vcc 引脚。 如果未使用 Vin 引脚、则应将其断开、这是正确的、对操作没有影响。

    无问题影响逐周期电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN (即您所称的 VCC 引脚)仅在启动时用于为 VDD 引脚充电、直到 VDD 电压超过其 UV 阈值(12.7Vtyp)。  在 VDD 电压上升至12.7V 以上后、VIN 至 VDD 的 JFET 关断、UCC2897A 仅由 VDD 电压供电。  此功能显示在方框图和 VIN 说明中。  我在此处添加了方框图和 VIN 引脚说明(单击图片以清楚地看到它):

    因此、要回答您的问题、请执行以下操作:

    1) 1)不应对浮动 VIN (VCC)产生影响。  UCC2897A 将处于 UV 状态、直到 VDD 电压上升到12.7V 以上、这是由原理图中的 VCout 驱动的。

    2) 2)逐周期电流限制不受影响、因为 UCC2897A 通过 VDD 引脚运行、而不是通过 VIN (VCC)运行。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的清晰解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    另外一个问题是、如果客户希望在 IP 摄像头项目中使用反激式结构、 并且输出超过4A 或总功率超过60W。 客户担心 无法准确关闭保护机制、长期可靠性受到威胁。 对于此要求、客户希望  在输出超过4A 时使用"锁存保护"。 因为 "逐周期"保护机制在市场上是罕见的。

    对于此问题、我是否可以咨询您以获得反馈? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo Xian、

    UCC2897A 具有2级过流保护: 逐脉冲电流限制(0.5V) 和断续模式电流限制(0.75V)。  但是、逐脉冲电流限制 可能会阻止电流达到二次电流电平、从而触发断续模式。

    有一份专用于使用 UCC2897A EVM 实现断续模式的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slua532/slua532.pdf?ts=1631196271839&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC2897A%253FkeyMatch%253DUCC2897A

    断续模式具有非常低的占空比、因此可控制温度 并保持可靠性。  此外、如果过流(短路)的原因 被移除、输出将自动重新启动、而无需微控制器或用户进行外部操作。

    闭锁并不那么容易实现、需要微控制器或用户执行一些"清除/重新启动"功能。

    此致、

    Eric