This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:UART/SPI 代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034289/bq79600evm-uart-spi-code

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

在以下文档中:

用户指南

SLUUC57A–2019年10月–2020年6月修订

BQ79600-Q1评估模块

 

第4.5节(软件)提到了 UART 示例代码1.0或 SPI 示例代码1.0。 从哪里可以获得这两个示例项目?

 

从 TI 提供的安全下载中、两个 CCS 项目是:

Bq79616_SAMPLE_CODE_PG1.0

Bq79616_SAMPLE_CODE_PG2.0

 

这两个项目有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Priya、

    您是否有权访问 BQ7900 mysecure 文件夹? 此处包含引用的示例代码。

    以下文件适用于 BQ79616 (而非'600)、根据器件版本而有所不同。 如果您要直接向 MCU 测试'616、则使用 PG2.0项目。

    Bq79616_SAMPLE_CODE_PG1.0

    Bq79616_SAMPLE_CODE_PG2.0

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能访问 bq79616安全文件夹。 如何访问 bq79600-Q1文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    我正在为您进行检查。 我希望明天有一个答复。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    我对 bq79600-Q1文件夹具有安全访问权限、但  其中没有 bq79600-Q1 SPI 示例代码1.0和 bq79600-Q1 UART 示例代码1.0项目。 在哪里可以找到这些项目?

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    从电子邮件主题中、似乎解决了此主题。 我将关闭该主题、如果您有其他问题、您可以重新打开。

    谢谢、

    Geoff