This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:未获得最大负载(频率限制)

Guru**** 2514425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034887/ucc28700-q1-not-getting-max-load-frequency-limitation

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

您好!

我将 UCC28700用于反激式12V3A 和 WI 7508112341 Trafo。  

我无法达到最大输出电流、在1.6A 电流缓慢下降至0V 后、似乎是电流限制、频率没有足够增加(55kHz)。

您是否知道为什么它在55kHz 停止?

RCS = 0.43R (Rcl = 1k、20pF)

RS1 = 121k + 5.62k

RS2 = 60.5k + 5pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形看起来您的设计深入 DCM、并且可能在较轻的负载下运行。  如果您在此负载下以55kHz 的频率运行、以使设计在更高的频率下工作、则可能只需要增加负载。   

    您所连接的波形看起来像开关节点、它看起来非常嘈杂。  该噪声将耦合到辅助绕组、并且很可能会触发 OVP。

    我随附了一份应用手册、其中讨论了常见的主要故障传感问题以及如何解决这些问题。  UCC28700具有 PSR 故障检测功能、您应该能够解决问题。

    e2e.ti.com/.../5700.SLUAAC5-8-31-21.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、我会检查这个!