This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:使用不带 UCD9222的 UCD7242

Guru**** 2384010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033461/ucd7242-use-ucd7242-without-ucd9222

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他器件: UCD9222

大家好、

我们的客户希望使用 不带 UCD9222的 UCD7242。 根据  UCD7242的数据表、似乎他只需要控制 PWM 和 SRE、并监控 FLT、IMON 和输出端的电压。 除了数据表之外、我们还有关于如何实现这一点的更详细的指南吗?

感谢您的支持!

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要一个控制器来控制 UCD7242以确保其正常运行:例如效率、输出纹波。

    我们没有任何指南来 设计与 UCD7242配合使用的控制器。 UCD92xx 系列旨在为其提供支持。

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢、如果我有疑问、我稍后将提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告诉我们

    此致

    Yihe