This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28951-Q1, UCC28950, UCC28950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034647/ucc28951-searching-ti-solution

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28950-Q1

大家好、

DIN UCC28951是一款出色的新器件

但由于 UCC28951和 UCC28951-Q1现已缺货、因此我们需要替代材料!

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 UCC28950或 UCC28950-Q1。  它们是引脚对引脚兼容的、并且是 UCC28951的旧版本。  它们应该在您当前的设计中起作用。   与 UCC28950相比、我相信 UCC28951可实现比 UCC28950高1%至2%的最大占空比。  此外、器件是相同的。

    此致、