This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65313-Q1:关于 RM57L843和 TPS65313的 RESET 引脚连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034903/tps65313-q1-regarding-the-reset-pin-connection-of-rm57l843-and-tps65313

器件型号:TPS65313-Q1
主题中讨论的其他器件:RM57L843

我使用的是 RM57L843和 TPS65313。

但是、当 DSP 的 nRST 和 TPS65313的 NRES 连接时、下载 JTAG 时会发生以下错误。

如果未连接 DSP 的 nRST 和 TPS65313的 NRES、则 JTAG 下载工作正常。

我想知道原因是什么。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很难根据您提供的信息来说明您的系统中发生了什么。 您能否检查将 PMIC NRES 连接到 RM57L843的 NRST 时是否稳定?  只要 PMIC 提供所有电源且 NRES 较高、就不会出现任何问题、您需要查看 RM57L843产品说明书、了解发生这种情况的原因。 在进行 JTAG 编程时、RM57L843的 nRST 应该是低电平吗?

    此致、

    Murthy