This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:效率更高的解决方案

Guru**** 2500455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034279/tps63036-more-better-efficiency-solution

器件型号:TPS63036

大家好、

我客户的应用是 AR/VR 产品上的 R/G/B 背光 LED。 它们需要最小、良好的电源和高效率(90%↑@100mA~1000mA)。

我认为 TPS63036现在对客户来说是一个很好的解决方案。 但 TPS63036在100mA-1000mA 时的效率不高。  

您能为我们提供更好的解决方案吗? 谢谢。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hardy、

    提醒一下、您确定客户想要使用电压源驱动 LED 吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的。 这不是一个好的解决方案吗? 以下是客户的电源规格。  

    电源 R/G/B 背光 LED

    输入电压:2.8~4.3V

    输出电压:4.0V

    输出电流:720mA (峰值)

    应用:AR/VR 产品。

    此外、我们在数据表中发现 TPS63036仅支持大约400mA 的输出电流。 您能否提供符合客户规格的效率数据?

    我们似乎需要向客户推荐另一种降压/升压转换器解决方案。

      

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hardy、

    如果直接通过电压源驱动 LED、我认为 输出电流会失去控制是一个很糟糕的主意。

    请仔细检查

    此致

    TAO