This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:SPI 至24PWM

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033515/tlc5947-spi-to-24pwm

器件型号:TLC5947

你(们)好

使用 TI TLC5947的客户是 SPI 至24PWM 输出、但其输出将具有如下异常波形。 有什么意见? 谢谢你

    1% 占空比@30Hz 帧速率、红色标记中的异常 PWM 输出、我们可以观察到 LED 闪烁

  1.  50%占空比@120Hz 帧速率、红色标记中的异常 PWM 输出、但我们无法观察到 LED 闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Gareth、  

    帧速率超过120Hz 时、人眼无法观察到 LED 闪烁、这是可以接受的。 LED 闪烁问题有许多潜在原因。 您是否想提供有关电路原理图和 SPI 接口的更多信息?  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

     我们认为异常波形来自不同的帧变化。 例如:30Hz 至50Hz。

    对于 TI 芯片输出不同的帧、您有什么建议吗? 例如、添加延迟或其他什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    你有什么建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    您能否捕获 Blank、XLAT、SIN 和 Sout 的波形? 我认为干扰是由于数据写入不当造成的。 例如、如果您在 BLANK 为低电平时切换 LATCH 信号 XLAT、则会干扰0~4095范围内的 CLK 周期计数。  

    此致、  

    Aaron Bing