This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:使用2个 EVM 进行双相操作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033172/lm25149-q1evm-2100-dual-phase-operation-by-using-2-evms

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM25149-Q1

大家好、团队、

我们的客户希望通过使用2个 LM25149-Q1 EVM 来评估双相操作、但由于某种原因、他们无法正常工作。

您能告诉我使用2个 EVM 执行双相操作的设置吗? 他们希望了解如何通过图片或原理图连接每个 EVM。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    请执行以下操作:

    移除初级 PG 上拉电阻器 R12。

    不为 次级 AEF 供电(移除 R6)

    将 Primary RCCNFG 更改为54.9kΩ Ω 或71.5kΩ Ω。  将次级 RCNFG 更改为90.9kΩ Ω(请参阅数据表中的表8-4)

    将 COMP 连接在一起

    将 VOUT 连接在一起

    将初级 PG 连接到次级 PFM/SYNC

    我将使用双相示例更新数据表

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    根据您的意见、客户现在可以执行双相操作。 但会出现另一个问题。

    >> 断开辅助 AEF 的电源(移除 R6)

    当它们移除 R6且未通电 AEFVDDA 时、器件无法正确识别 Cnfg 设置。

    (例如、当 R6被移除并且它们设定了 RCNFG=90.9kΩ Ω 时、器件的运行方式为 RCNFG=41.2kΩ Ω。

    是否可以再次确认是否应移除 R6?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    这很奇怪。 他们看到发生了什么?

    R6 仅连接到 VCC 和 AEFVDDA、AEF 引脚也与控制器引脚隔离。

    如果次级 VCC 正常、R6根本不应影响配置。  

    让我知道他们看到的情况。

    -奥兰多

    它们还可以移除次级上的 CINJ 和 CSEN (C1和 C3)、从而从 VIN 上断开 AEF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    谢谢。

    我将通过电子邮件向您发送客户的 EVM 电路。

    此致、

    Yuta Kurimoto