This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:LM25118EVAL:LM25118EVAL 的辐射噪声

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032909/lm25118eval-lm25118eval-radiated-noise-of-lm25118eval

器件型号:LM25118EVAL

用户6144845
LM25118EVAL:LM25118EVAL 的辐射噪声

这是一个相关问题。

你好。

尽管缓冲器产生的噪声可以降低、但当输入电压设置为30V 或更高时、输出电压会波动。
存在 VCC 压降。
正如我在上一个问题中所宣布的、缓冲电路(10Ω+ 2000p)被插入 FET Q1-Q2的栅极和 SGND 之间。
请对插入位置和常量进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michihiko、

    感谢您提出问题并使用 E2E。

    您提到这是一个相关问题、您能否添加对上一个问题的引用。

    我目前找不到,没有这个问题的背景,很难理解。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michihiko、

    到目前为止,我没有看到答覆,所以我认为问题已经解决了。

    那么、我将关闭该线程。 如果此问题仍未解决、则在此线程中再次回复即可再次激活。  

    如果它被锁定、您也可以打开一个新的。

    谢谢、

     Stefan