This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI-Q1:是否可以使输出电压低于其基准电压?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034798/atl431li-q1-is-it-possible-to-make-output-voltage-lower-than-its-reference-voltage

器件型号:ATL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TLVH431LMV431

大家好、  

是否可以使输出电压低于其基准电压:2.5V 典型值?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    遗憾的是、您无法。  您可以尝试推荐 TLVH431、TL4051、LM4041/51和 LMV431/A。