This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:分压功率级

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033977/tps536c7-divide-power-stages

器件型号:TPS536C7

大家好、

你好。

我们的客户想知道如何划分 TPS536C7的功率级数? 其要求是1*400A 输出和1*80A 输出:一个400A、一个80A

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道400A/80A 是 IMAX 还是 ITDC? 当您选择功率级时、它会有很大的不同。

    以 CSD95410为例。 IADC = 40A、Imax = 90A 的短时间如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我会就此通知客户、并 在收到他们的回复后立即通知您。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、这正与 Derrick 进行离线讨论。

    艺术