This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036EVM:"sys/class/LEDs"

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5009, LP5012, LP5024, LP5018, LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034530/lp5036evm-there-is-no-any-node-in-sys-class-leds

器件型号:LP5036EVM
主题中讨论的其他器件:LP5036LP5009LP5012LP5024LP5018LP5030

您好!

我尝试在目标板上移植 lp5036 LED 驱动器、但"sys/class/LED"中没有任何节点

我使用的平台是使用 Linux 内核4.19.78构建的6.2

# uname -r
4.19.78-linux4sam-6.2.

我将提供"LED-lp50xx.c"、DTS 文件和启动日志、供您参考。

我 在"LED-lp50xx.c"中添加了一些日志 、以便 它可以搜索"yoyo"作为模式。

此外、boot_up 日志显示的日志带有"yoyo"、 它可能会看到探头流程。 (我不确定流量是否正常)

谢谢。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不确定如何上传文件、因此我将在此处发布这些文件:

    <1. DTS>的代码剪切>我参考 https://git.ti.com/gitweb/?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=blob;f=Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-lp50xx.txt;h=7bc6843ddba45bd09fc83968ba124ea0913ade36;hb=cab41fd03c82f235aeff7badf9ae66b6ad72a79a 中的文档

    ===========================

    #include

    (笑声)

    (笑声)

    i2c0:I2C@f8028000{
    DMA =<0>、<0>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&pinctrl_i2c0_default>;
    状态="正常";

    LED_DRIVER_lp5036:LED_DRIVER_lp5036@30{
    兼容="ti,lp5036";
    reg =<0x30>;
    vled-supply =<1>;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;

    LED@0{
    reg =<0>;
    标签="LED1_MOD";
    TI、LED-MODULE =<1>;
    };

    LED@1{
    reg =<1>;
    标签="led_Banked";
    TI、LED-bank =<0 2 5 3 9 10 >;
    };

    LED@2{
    reg =<2>;
    label ="led4_mod";
    TI、LED-MODULE =<4>;
    };

    LED@3{
    reg =<3>;
    label ="LED7_mod";
    TI、LED-MODULE =<7>;
    };

    LED@4{
    reg =<4>;
    标签="LED6_mod";
    TI、LED-MODULE =<6>;
    };

    LED@5{
    reg =<5>;
    label ="led8_mod";
    TI、LED-MODULE =<8>;
    };
    };

    };

    ===========================

    <2. 启动日志> 请参阅"LED-lp50xx.c"进行比较

    ===========================

    at91_i2c f8028000.i2c:使用 FIFO (16个数据)
    lp50xx 0-0030:[Yoyo-1] lp50xx LED 器件:6.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_enable_disable()启动
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 开始
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 2.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () start、num_LEDs:1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B_done
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 2.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () start、num_LEDs:1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B_done
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 2.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () start、num_LEDs:1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B_done
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 2.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () start、num_LEDs:1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B_done
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 2.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () start、num_LEDs:1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B_done
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 2.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () start、num_LEDs:1.
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_LEDs () B_done
    lp50xx 0-0030:[Yoyo] lp50xx_probe_dt 结束
    at91_i2c f8028000.i2c:AT91 i2c 总线驱动程序(HW 版本:0x704)。

    ===========================

    <3. LED-lp50xx.c>请搜索"yoyo"并与 boot_up 日志进行比较

    ===========================

    // SPDX-License-Identifier:GPL-2.0
    // TI LP50XX LED 芯片系列驱动程序
    //版权所有(C) 2018-20德州仪器(TI)公司- https://www.ti.com/

    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include

    #include

    #include "LEDs.h"

    #define LP50XX_DEV_CFG0 0x00
    #define LP50XX_DEV_CFG1 0x01
    #define LP50XX_LED_CFG0 0x02

    /* LP5009和 LP5012寄存器*/
    #define LP5012_BNK_BRT 0x03
    #define LP5012_BNKA_CLR 0x04
    #define LP5012_BNKB_CLR 0x05
    #define LP5012_BNKC_CLR 0x06
    #define LP5012_LED0_BRT 0x07
    #define LP5012_OUT0_CLR 0x0B
    #define LP5012_RESET 0x17

    /* LP5018和 LP5024寄存器*/
    #define LP5024_BNK_BRT 0x03
    #define LP5024_BNKA_CLR 0x04
    #define LP5024_BNKB_CLR 0x05
    #define LP5024_BNKC_CLR 0x06
    #define LP5024_LED0_BRT 0x07
    #define LP5024_OUT0_CLR 0x0F
    #define LP5024_RESET 0x27

    /* LP5030和 LP5036寄存器*/
    #define LP5036_LED_CFG1 0x03
    #define LP5036_BNK_BRT 0x04
    #define LP5036_BNKA_CLR 0x05
    #define LP5036_BNKB_CLR 0x06
    #define LP5036_BNKC_CLR 0x07
    #define LP5036_LED0_BRT 0x08
    #define LP5036_OUT0_CLR 0x14
    #define LP5036_RESET 0x38

    #define LP50XX_SW_RESET 0xff
    #define LP50XX_CHIP_EN 位(6)

    /*每组有3个 LED 输出*/
    #define LP50XX_LED_PER_MODULE 3.

    #define LP5009_MAX_LED_MOules 2.
    #define LP5012_MAX_LED_MOules 4.
    #define LP5018_MAX_LED_MOUARTESE 6.
    #define LP5024_MAX_LED_MOules 8.
    #define LP5030_MAX_LED_MOUARTules 10.
    #define LP5036_MAX_LED_MOUART变为12.

    静态常量结构 reg_default lp5012_reg_defs[]={
    {LP50XX_DEV_CFG0、0x0}、
    {LP50XX_DEV_CFG1、0x3c}、
    {LP50XX_LED_CFG0、0x0}、
    {LP5012_BNK_BRT、0xff}、
    {LP5012_BNKA_CLR、0x0F}、
    {LP5012_BNKB_CLR、0x0F}、
    {LP5012_BNKC_CLR、0x0F}、
    {LP5012_LED0_BRT、0x0F}、
    /* LEDX_BRT 寄存器全部为0xff、默认值为*/
    {0x08、0xff}、{0x09、0xff}、{0x0a、 0xFF}、
    {LP5012_OUT0_CLR、0x0F}、
    默认情况下、/* OUTX_CLR 寄存器全部为0x0 */
    {0x0c、0x00}、{0x0d、0x00}、{0x0E、 0x00}、{0x0F、0x00}、{0x10、0x00}、
    {0x11、0x00}、{0x12、0x00}、{0x13、 0x00}、{0x14、0x00}、{0x15、0x00}、
    {0x16、0x00}、
    {LP5012_RESET、0x00}
    };

    静态常量结构 reg_default lp5024_reg_defs[]={
    {LP50XX_DEV_CFG0、0x0}、
    {LP50XX_DEV_CFG1、0x3c}、
    {LP50XX_LED_CFG0、0x0}、
    {LP5024_BNK_BRT、0xff}、
    {LP5024_BNKA_CLR、0x0F}、
    {LP5024_BNKB_CLR、0x0F}、
    {LP5024_BNKC_CLR、0x0F}、
    {LP5024_LED0_BRT、0x0F}、
    /* LEDX_BRT 寄存器全部为0xff、默认值为*/
    {0x08、0xff}、{0x09、0xff}、{0x0a、 0xFF}、{0x0B、0xff}、{0x0c、0xff}、
    {0x0d、0xff}、{0x0E、0xff}、
    {LP5024_OUT0_CLR、0x0F}、
    默认情况下、/* OUTX_CLR 寄存器全部为0x0 */
    {0x10、0x00}、{0x11、0x00}、{0x12、 0x00}、{0x13、0x00}、{0x14、0x00}、
    {0x15、0x00}、{0x16、0x00}、{0x17、 0x00}、{0x18、0x00}、{0x19、0x00}、
    {0x1a、0x00}、{0x1b、0x00}、{0x1c、 0x00}、{0x1d、0x00}、{0x1E、0x00}、
    {0x1f、0x00}、{0x20、0x00}、{0x21、 0x00}、{0x22、0x00}、{0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、{0x25、0x00}、{0x26、 0x00}、
    {LP5024_RESET、0x00}
    };

    静态常量结构 reg_default lp5036_reg_defs[]={
    {LP50XX_DEV_CFG0、0x0}、
    {LP50XX_DEV_CFG1、0x3c}、
    {LP50XX_LED_CFG0、0x0}、
    {LP5036_LED_CFG1、0x0}、
    {LP5036_BNK_BRT、0xff}、
    {LP5036_BNKA_CLR、0x0F}、
    {LP5036_BNKB_CLR、0x0F}、
    {LP5036_BNKC_CLR、0x0F}、
    {LP5036_LED0_BRT、0x0F}、
    /* LEDX_BRT 寄存器全部为0xff、默认值为*/
    {0x08、0xff}、{0x09、0xff}、{0x0a、 0xFF}、{0x0B、0xff}、{0x0c、0xff}、
    {0x0d、0xff}、{0x0E、0xff}、{0x0F、 0xFF}、{0x10、0xff}、{0x11、0xff}、
    {0x12、0xff}、{0x13、0xff}、
    {LP5036_OUT0_CLR、0x0F}、
    默认情况下、/* OUTX_CLR 寄存器全部为0x0 */
    {0x15、0x00}、{0x16、0x00}、{0x17、 0x00}、{0x18、0x00}、{0x19、0x00}、
    {0x1a、0x00}、{0x1b、0x00}、{0x1c、 0x00}、{0x1d、0x00}、{0x1E、0x00}、
    {0x1f、0x00}、{0x20、0x00}、{0x21、 0x00}、{0x22、0x00}、{0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、{0x25、0x00}、{0x26、 0x00}、{0x27、0x00}、{0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、{0x2a、0x00}、{0x2b、 0x00}、{0x2C、0x00}、{0x2D、0x00}、
    {0x2e、0x00}、{0x2F、0x00}、{0x30、 0x00}、{0x31、0x00}、{0x32、0x00}、
    {0x33、0x00}、{0x34、0x00}、{0x35、 0x00}、{0x36、0x00}、{0x37、0x00}、
    {LP5036_RESET、0x00}
    };

    静态常量结构 regmap_config lp5012_regmap_config ={
    .REG_BITS = 8、
    val 位= 8、

    .max_register = LP5012_reset、
    .reg_defs = lp5012_reg_defs、
    num_reg_defaults = array_size (lp5012_reg_defs)、
    .cache_type = REGCACHE_flat、
    };

    静态常量结构 regmap_config lp5024_regmap_config ={
    .REG_BITS = 8、
    val 位= 8、

    .max_register = LP5024_reset、
    .reg_defs = lp5024_reg_defs、
    num_reg_defaults = array_size (lp5024_reg_defs)、
    .cache_type = REGCACHE_flat、
    };

    静态常量结构 regmap_config lp5036_regmap_config ={
    .REG_BITS = 8、
    val 位= 8、

    .max_register = LP5036_reset、
    .reg_defs = lp5036_reg_defs、
    num_reg_defaults = array_size (lp5036_reg_defs)、
    .cache_type = REGCACHE_flat、
    };

    enum lp50xx_model{
    LP5009、
    LP5012、
    LP5018、
    LP5024、
    LP5030、
    LP5036、
    };

    /**
    * struct lp50xx_chip_info -
    *@lp50xx_regmap_config:regmap 寄存器配置
    *@model_id:LED 器件模型
    *@max_modules:支持的 LED 模块总数
    *@num_LEDs:器件上可用的 LED 输出数量
    *@LED_Brightness0_reg:器件的第一个亮度寄存器
    *@Mix_out0_reg:器件的第一个色彩混合寄存器
    *@Bank_BRT_reg:组亮度寄存器
    *@bank_Mix_reg:颜色混合寄存器
    *@RESET_reg:器件复位寄存器
    *
    struct lp50xx_chip_info{
    const struct regmap_config * lp50xx_regmap_config;
    int model_id;
    U8 max_modules;
    U8 num_LEDs;
    U8 LED_Brightness0_reg;
    U8 Mix_out0_reg;
    U8组 BRT_reg;
    U8组混合寄存器;
    U8 RESET_reg;
    };

    静态常量结构 lp50xx_chip_info lp50xx_chip_info_tbl[]={
    [LP5009]={
    .model_id = LP5009、
    .max_modules = LP5009_MAX_LED_MOules、
    num_LEDs = LP5009_MAX_LED_MODUTS * LP50XX_LED_PER_MODULE、
    .LED_Brightness0_reg = LP5012_LED0_BRT、
    Mix_out0_reg = LP5012_OUT0_CLR、
    bank_BRT_reg = LP5012_BNK_BRT、
    bank_Mix_reg = LP5012_BNKA_CLR、
    .reset_reg = LP5012_reset、
    lp50xx_regmap_config =&lp5012_regmap_config、
    }、
    [LP5012]={
    .model_id = LP5012、
    .max_modules = LP5012_MAX_LED_MOules、
    num_LEDs = LP5012_MAX_LED_MODUTS * LP50XX_LED_PER_MODULE、
    .LED_Brightness0_reg = LP5012_LED0_BRT、
    Mix_out0_reg = LP5012_OUT0_CLR、
    bank_BRT_reg = LP5012_BNK_BRT、
    bank_Mix_reg = LP5012_BNKA_CLR、
    .reset_reg = LP5012_reset、
    lp50xx_regmap_config =&lp5012_regmap_config、
    }、
    [LP5018]={
    .model_id = LP5018、
    .max_modules = LP5018_MAX_LED_MOules、
    num_LEDs = LP5018_MAX_LED_MODUTS * LP50XX_LED_PER_MODULE、
    .LED_Brightness0_reg = LP5024_LED0_BRT、
    Mix_out0_reg = LP5024_OUT0_CLR、
    bank_BRT_reg = LP5024_BNK_BRT、
    bank_Mix_reg = LP5024_BNKA_CLR、
    .reset_reg = LP5024_reset、
    lp50xx_regmap_config =&lp5024_regmap_config、
    }、
    [LP5024]={
    .model_id = LP5024、
    .max_modules = LP5024_MAX_LED_MOules、
    num_LEDs = LP5024_MAX_LED_MODUTS * LP50XX_LED_PER_MODULE、
    .LED_Brightness0_reg = LP5024_LED0_BRT、
    Mix_out0_reg = LP5024_OUT0_CLR、
    bank_BRT_reg = LP5024_BNK_BRT、
    bank_Mix_reg = LP5024_BNKA_CLR、
    .reset_reg = LP5024_reset、
    lp50xx_regmap_config =&lp5024_regmap_config、
    }、
    [LP5030]={
    .model_id = LP5030、
    .max_modules = LP5030_MAX_LED_MOules、
    num_LEDs = LP5030_MAX_LED_MODUTS * LP50XX_LED_PER_MODULE、
    .LED_Brightness0_reg = LP5036_LED0_BRT、
    Mix_out0_reg = LP5036_OUT0_CLR、
    bank_BRT_reg = LP5036_BNK_BRT、
    bank_Mix_reg = LP5036_BNKA_CLR、
    .reset_reg = LP5036_reset、
    lp50xx_regmap_config =&lp5036_regmap_config、
    }、
    [LP5036]={
    .model_id = LP5036、
    .max_modules = LP5036_MAX_LED_MOules、
    num_LEDs = LP5036_MAX_LED_MODUTS * LP50XX_LED_PER_MODULE、
    .LED_Brightness0_reg = LP5036_LED0_BRT、
    Mix_out0_reg = LP5036_OUT0_CLR、
    bank_BRT_reg = LP5036_BNK_BRT、
    bank_Mix_reg = LP5036_BNKA_CLR、
    .reset_reg = LP5036_reset、
    lp50xx_regmap_config =&lp5036_regmap_config、
    }、
    };

    struct lp50xx_led{
    struct led_classdev_mcc_dev;
    struct lp50xx *priv;
    unsigned long bank_modules;
    int led_Intensity [LP50XX_LED_PER_MODULE];
    U8 Ctrl_BANK_ENABLED;
    int led_number;
    };

    /**
    * struct lp50xx -
    *@ENABLE_GPIO:硬件启用 GPIO
    *@稳压器:LED 电源稳压器指针
    *@客户端:指向 I2C 客户端的指针
    *@regmap:器件寄存器映射
    *@dev:指向器件设备结构的指针
    *@LOCK:锁定以读取/写入器件
    *@chip_info:特定于芯片的信息(即 num_LEDs)
    *@num_of _BANK_LEDs:保存分组 LED 的数量
    *@LED:LED 灯串阵列
    *
    struct lp50xx{
    struct GPIO_desc * enable_gpio;
    struct regulator *regulator;
    struct i2c_client *客户端;
    struct regmap * regmap;
    struct device *dev;(结构设备*dev;)
    结构互斥锁;
    const 结构 lp50xx_chip_info *芯片信息;
    int num_of _Banked_LEDs;

    /*这需要位于结构的末尾*/
    struct lp50xx_led LED[];
    };

    静态结构 lp50xx_led * mcled_cdev_TO_led (struct led_classdev_MC * mc_dev)

    return container_of (mc_cdev、struct lp50xx_led、mc_cdev);

    static int lp50xx_brightnation_set (struct led_classdev *cdev、
    enum led_brightness)

    struct led_classdev_MC * mc_dev = lcdev_TO_mccdev (cdev);
    struct lp50xx_led *led = mcled_cdev_TO_led (mc_dev);
    const struct lp50xx_chip_info * led_chip = led->priv->chip_info;
    U8 LED_OFFSET、REG_Val;
    int ret = 0;
    int i;

    mutex_lock (&led->priv->lock);
    如果(LED_>Ctrl_BANK_ENABLED)
    reg_val = led_chip->bank_BRT_reg;
    其他
    reg_val = led_chip->led_Brightness0_reg +
    LED_>LED_NUMBER;

    RET = regmap_write (led->priv->regmap、reg_val、brightness);
    如果(RET){
    dev_err(led->priv->dev,
    "无法写入亮度值%d\n"、ret);
    转至输出;

    对于(i = 0;i < LED_>MC_cdev.num_colors;i++){
    如果(LED_>Ctrl_BANK_ENABLED){
    reg_val = led_chip->bank_Mix_reg + i;
    }否则{
    LED_OFFSET =(LED_>LED_NUMBER * 3)+ I;
    reg_val = led_chip->Mix_out0_reg + led_offset;

    RET = regmap_write (led->priv->regmap、reg_val、
    mc_dev->sulbled_info[i].intensity);
    如果(RET){
    dev_err(led->priv->dev,
    "无法写入强度值%d\n"、ret);
    转至输出;


    输出:
    mutex_unlock (&led->priv->lock);
    回程;

    静态 int lp50xx_set_Banks (struct lp50xx *priv, u32 led_Banks[])

    U8 LED_CONFIG_LO、LED_CONFIG_HI;
    u32 bank_enable_mask = 0;
    内转台;
    int i;

    对于(i = 0;i < priv->chip_info->max_modules; i++){
    if (LED_Banks[i])
    Bank_enable_mask |=(1 << LED_BANK[i]);

    LED_CONFIG_LO =组启用掩码;
    LED_CONFIG_HI =组启用掩码>> 8;

    RET = regmap_write (priv->regmap、LP50XX_LED_CFG0、led_config_lo);
    IF (RET)
    回程;

    if (priv->chip_info->model_id >= LP5030)
    RET = regmap_write (priv->regmap、LP5036_LED_CFG1、led_config_hi);

    回程;

    static int lp50xx_reset (struct lp50xx *privt)

    return regmap_write (priv->regmap、priv->chip_info->reset_reg、LP50XX_SW_reset);

    static int lp50xx_enable_disable (struct lp50xx *priv, int enable_disable)

    内转台;
    dev_err(priv->dev,"[yoyo] lp50xx_enable_disable() start\n");//添加 yoyo,用于测试
    RET = gpiod_direction (priv->enable_gpio、enable_disable);
    IF (RET)
    回程;

    如果(ENABLE_DISABLE)
    返回 regmap_write (priv->regmap、LP50XX_DEV_CFG0、LP50XX_CHIP_EN);
    其他
    返回 regmap_write (priv->regmap、LP50XX_DEV_CFG0、0);

    静态 int lp50xx_probe_LEDs (struct fwnode_handle *子级,struct lp50xx * priv,
    struct lp50xx_led *led、int num_LEDs)

    u32 led_Banks[LP5036_MAX_LED_MODESS]={0};
    int led_number;
    内转台;

    dev_err(priv->dev,"[yoyo] lp50xx_probe_LEDs() start,num_LEDs:%d\n",num_LEDs);//添加 by yoyo, 以进行测试
    如果(num_LEDs > 1){
    dev_err(priv->dev,"[yoyo] lp50xx_probe_LEDs() a\n");//添加 yoyo,用于测试
    if (num_LEDs > priv->chip_info->max_modules){
    DEV_ERR(priv->dev,"reg property is invalid\n");
    return -EINVAL;

    PRIV->num_of _BANK_LEDs = num_LEDs;

    RET = fwnode_property_read_u32_array (子级、"reg"、led_Banks、num_LEDs);
    如果(RET){
    DEV_ERR(priv->dev,"reg property is missing\n");
    回程;

    RET = lp50xx_set_Banks (priv, led_Banks);
    如果(RET){
    DEV_ERR(priv->dev,“无法设置分组的 LED\n");
    回程;

    LED_>Ctrl_BANK_ENABLED = 1;
    }否则{
    DEV_ERR(priv->dev,"[yoyo] lp50xx_probe_LEDs() B\n");//添加 yoyo,用于测试
    RET = fwnode_property_read_u32 (子级、"reg"、&LED_number);
    如果(RET){
    dev_err(priv->dev,"led reg property missing\n");
    回程;

    if (led_number > priv->chip_info->num_LEDs){
    dev_err(priv->dev,"led-sources 属性无效\n");
    return -EINVAL;

    LED_>LED_NUMBER = LED_NUMBER;
    DEV_ERR(priv->dev,"[yoyo] lp50xx_probe_LEDs() B_done \n");//添加 yoyo,用于测试

    返回0;

    static int lp50xx_probe_dt (struct lp50xx *privt)

    struct fwnode_handle *child = NULL;
    struct fwnode_handle *led_node = NULL;
    struct led_init_data init_data ={};
    struct led_classdev *led_cdev;
    struct mc_sulbled * mc_led_info;
    struct lp50xx_led *led;
    int ret =-EINVAL;
    int num_colors;
    u32 color_id;
    int i = 0;

    dev_err (priv->dev、"[yoyo] lp50xx_probe_dt start\n");//添加 yoyo 以进行测试
    PRIV->ENABLE_GPIO = devm_gpiod_get_optional (priv->dev、"enable"、GPIOD_out_low);
    if (is _ERR (priv->enable_gpio))
    返回 DEV_ERR_PROBE (priv->dev、ptR_ERR (priv->enable_gpio)、
    "无法获取启用 GPIO\n");

    dev_err (priv->dev、"[yoyo] lp50xx_probe_dt 1\n");//添加 yoyo 以进行测试
    PRIV->regulator = devm_reguler_get (priv->dev、"vled");
    如果(is _ERR(priv->regulator ))
    PRIV->Regulator = NULL;

    device_for_each_child_node (priv->dev、child){
    dev_err (priv->dev、"[yoyo] lp50xx_probe_dt 2\n");//添加 yoyo 以进行测试
    led =&priv->LED[i];
    RET = fwnode_property_count_u32 (子级、"reg");
    如果(ret < 0){
    DEV_ERR(priv->dev,"reg property is invalid\n");
    转至 child_out;

    RET = lp50xx_probe_LEDs (子级、privt、led、ret);
    IF (RET)
    转至 child_out;

    init_data.fwnode =子节点;
    num_colors = 0;

    /*
    *每个模块只有3个 LED、否则它们应该是
    它也显示为3个 LED。
    *
    mc_led_info = devm_kcalloc (priv->dev、LP50XX_LED_PER_MODULE、
    sizeof (* mc_led_info)、gfp_kernel);
    if (!MC_LED_INFO){
    RET =-ENOMEM;
    转至 child_out;

    fwnode_for_each 子节点(子节点、led 节点){
    RET = fwnode_property_read_u32 (led_node、"color"、
    &color_id);
    如果(RET){
    fwnode_handle_put (led_node);
    dev_err(priv->dev,“无法读取颜色\n");
    转至 child_out;

    mc_led_info[num_colors].color_index = color_id;
    num_colors++;

    led->priv=priv;
    LED_>MC_cdev.num_colors = num_colors;
    LED_>MC_cdev.sulbled_info = MC_LED_INFO;
    led_cdev =&led->MC_cdev.led_cdev;
    led_cdev->brightnely_set_blocking = lp50xx_brightnely_set;

    RET = devm_led_classdev_multolor_register_ext (priv->dev、
    &LED_>MC_cdev,
    init_data (init_data);
    如果(RET){
    DEV_ERR(priv->dev,"led register err:%d\n", ret);
    转至 child_out;

    i++;

    dev_err (priv->dev、"[yoyo] lp50xx_probe_dt end\n");//添加 yoyo 以进行测试
    返回0;

    子项输出:
    fwnode_handle_put (子项);
    回程;

    静态 int lp50xx_probe (struct i2c_client *客户端)

    struct lp50xx *led;
    INT 计数;
    内转台;

    count = device_get_child_node_count (&client->dev);
    dev_err (&client->dev、"[yoyo-1] lp50xx led 设备:%d\n"、count);//添加 yoyo 以进行测试
    如果(!count){
    dev_err (&client->dev、"LED 未在设备树中定义!");
    return -ENODEV;

    led = devm_kzalloc (&client->dev、struct_size (led、LEDs、count)、
    GFP_kernel);
    如果(!led)
    return -ENOMEM;

    mutex_init (&led->lock);
    LELED->客户机=客户机;
    LED->dev =&CLIENT->DEV;
    LED_>CHIP_INFO = DEVICE_GET_MATCH_DATA (&CLIENT_>DEV);
    I2C_SET_clientdata (客户端、led);
    led->regmap = devm_regmap_init_i2c (客户端、
    led->chip_info->lp50xx_regmap_config);
    if (is _ERR (led->regmap)){
    RET = PTR_ERR (LED_>regmap);
    dev_err (&client->dev、"无法分配寄存器映射:%d\n"、
    RET);
    回程;

    RET = lp50xx_reset (led);
    IF (RET)
    回程;

    RET = lp50xx_enable_disable (led、1);
    IF (RET)
    回程;

    返回 lp50xx_probe_dt (led);

    静态 int lp50xx_remove (struct i2c_client *客户端)

    struct lp50xx *led = i2c_get_clientdata (client);
    内转台;

    RET = lp50xx_enable_disable (led、0);
    如果(RET){
    DEV_ERR (LED_>DEV、"禁用芯片失败\n");
    回程;

    if (led->regulator){
    RET =电脑控制器禁用(LED_>电脑 控制器);
    IF (RET)
    dev_err (led->dev,"禁用稳压器失败\n");

    互斥体销毁(led->lock);

    返回0;

    静态常量结构 i2c_device_id lp50xx_id[]={
    {"lp5009"、(kernel_ulong_t)&lp50xx_chip_info_tbl[LP5009]}、
    {"lp5012"、(kernel_ulong_t)&lp50xx_chip_info_tbl[LP5012]}、
    {"lp5018"、(kernel_ulong_t)&lp50xx_chip_info_tbl[LP5018]}、
    {"lp5024"、(kernel_ulong_t)&lp50xx_chip_info_tbl[LP5024]}、
    {"lp5030"、(kernel_ulong_t)&lp50xx_chip_info_tbl[LP5030]}、
    {"lp5036"、(kernel_ulong_t)&lp50xx_chip_info_tbl[LP5036]}、
    {}
    };
    MODULE_DEVICE_TABLE (i2c、lp50xx_id);

    静态常量结构 of _device_id of _lp50xx_LED_match[]={
    {.compatible ="ti,lp5009"、.data =&lp50xx_chip_info_tbl[LP5009]}、
    {.compatible ="ti、lp5012"、.data =&lp50xx_chip_info_tbl[LP5012]}、
    {.compatible ="ti、lp5018"、.data =&lp50xx_chip_info_tbl[LP5018]}、
    {.compatible ="ti、lp5024"、.data =&lp50xx_chip_info_tbl[LP5024]}、
    {.compatible ="ti、lp5030"、.data =&lp50xx_chip_info_tbl[LP5030]}、
    {.compatible ="ti、lp5036"、.data =&lp50xx_chip_info_tbl[LP5036]}、
    {}
    };
    MODULE_DEVICE_TABLE (of、for_lp50xx_LED_match);

    静态结构 i2c_driver lp50xx_driver ={
    .driver ={
    .name ="lp50xx"、
    .of 匹配表= of _lp50xx_LED_match、
    }、
    .probe_new = lp50xx_probe、
    .remove = lp50xx_remove、
    id_table = lp50xx_id、
    };
    module_i2c_driver (lp50xx_driver);

    MODULE_DESCRIPTION ("德州仪器(TI) LP50XX LED 驱动器");
    MODULE_Author ("Dan Murphy ");
    MODULE_LICENSE ("GPL v2");

    ===========================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我无法在 LED 中看到任何节点、但我可以在 i2c 器件中看到该名称

    ===========================

    # ls /sys/class/leds
    编号
    # cat /sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0030/name
    lp5036
    编号

    ===========================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunyu、

    不幸的是、我自己无法对内置器进行测试。 找到一些与您的问题相关的其他论坛。  

    此致、

    Aaron Bing