This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:ACDC 转换器控制器建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034593/ucc28742-acdc-convertor-controller-recommendation

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:UCC28600

大家好、

我的客户想要设计交流/直流转换器、要求如下:

输入:

  • 三相交流电。 校正后为540VDC (380VDC - 640VDC)

输出:

  • 主输出:15V0.4A
  • 其他:24V0.8A、5V0.8A

您能提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    对于多路输出,建议使用次级侧调节控制器。 UCC28600,例如 UCC28742/740,是不错的选择。

    谢谢。