This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 AM64xx 的 LP8733:LP873364

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034404/lp8733-lp873364-for-am64xx

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件: TPS745SK-AM64

您好的支持团队、

我在以下站点找到了有关使用 LP8733xx PMIC 为 AM64xx 供电的以下信息
www.tij.co.jp/.../slvaes0.pdf

LP873364 LDO0启用了第二个 TPS745分立式 LDO 来为 DDR4 VPP 电压轨供电。"

LP8733xx 数据表仅列出 LP873347和 LP873345、何时发布 LP873364?
SK-AM64和 LP873364中使用的 LP873345有何区别

我的客户是否可以使用 LP873345和 AM64SK
在开发 原型板时?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    我已将此主题分配给 AM64x 电源专家。  

    LP873364计划在今年第四季度发布、因此尚未包含在数据表中。 但现在可提供样片。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Tomi、

    感谢你的答复。
    我知道 LP873364将于21年第4季度发布。

    我正在等待 AM64x 电源专家的回答
    SK-AM64和 LP873364中使用的 LP873345之间的差异。

    此外、如果我的客户不使用 LP873345和 AM64SK
    在制作原型板时、或者应该安排的样片
    LP873364有何用途?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    不建议在新设计中使用 LP873345。 LP873364取代了该器件建议、该器件在 AM64x GP EVM 的实验中进行了广泛测试、以确保它能够提供 AM64处理器所需的电源和定序。 LP873345 LDO0 = 0.9V、 太高、无法为 VDDR_CORE 提供所需的0.85V。 LP873364 LDO0 = 1.8V、该电压足够高、可用于任何所需的1.8V 电压轨、但也支持分立式 LDO、该 LDO 现在可提供所需的0.85V 电压。

    谢谢、

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    感谢你的答复。
    我将与我的客户分享您提供的信息。

    此致、
    卡纳