This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713温度

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034421/bq25713-bq25713-temperature

器件型号:BQ25713

您好的团队,

如果系统温度增加到90度,那么会发生什么情况?原因在数据表中,它写入了0-85度,我们可以启用充电。

我们是否可以充电?自动充电将关闭,或者,主机需要在过热时执行任何操作?

谢谢、

Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

     不建议在环境温度> 85°C 时使用该器件  

    有关更多与温度相关的信息、请参阅"9.3.10.8热关断(TSHUT)"。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果没有适配器、则仅负载和电池连接到 bq25713。电池已开始放电。我使用 bq studio 观察到这一点、然后突然出现 ACK 错误、我检查了电池电压、电压表中的0.001、锂离子电池2600mah、我观察到没有准确的电池电压 ADC 读数,有时电池电压为7V 时显示“ack error”(错误),有时显示为6伏。您能告诉我为什么没有特定的模式?

    电池电压水平时,它应该会显示 ACK 错误。

    谢谢、
    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    您是否会为 bq25713提供任何驱动程序...在论坛中,我看到了不同充电器驱动程序的建议 。您是否会建议我提供一个驱动程序?

    谢谢

    SMRUTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    遗憾的是、我们没有任何可为 BQ25713提供的已建立驱动程序。 我的最佳建议是使用 EVM 测试您的固件(包括电源、负载、电池仿真器等)。 您可以通过 J3连接 SDA、SCL。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”