This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:有关 BQ24715的一些问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034604/bq24715-some-question-about-bq24715

器件型号:BQ24715

您好、先生、

我们客户的笔记本电脑项目遇到 BQ24715的新问题。 当笔记本电脑打开时、插入 电源适配器后、相位引脚输出中会有噪声。 波形图如下所示。

但是在切换到 PWM 模式(当前的 PWM 频率=1MHz)后 ,噪音消失了。

当设备关闭时、插入电源适配器、不会出现噪音问题。  因此、我们认为  噪声的原因与负载开关有关。  我们想知道这种现象是否正常? 如果不是、您是否有任何好的建议来避免此问题。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

      您处于 PFM 模式、这是低频开关、可更好地提高轻负载下的效率。 请参阅数据表中的第8.4.5节、将最小频率限制固定为40kHz。 ChargeOption[10]