This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:菊花链隔离

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034263/bq79616-q1-daisy-chain-isolation

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1BQ79718-Q1

您好专家、

  1. 如果 BQ79616-Q1和 BQ79600-Q1几乎放置在同一 PCB 中、我们能否在没有 ESD 二极管的情况下使用电容器隔离、例如在同一 PCB 中使用两个附近的79616隔离?
  2. 如果移除电池输入端的 ESD 电容器下方的电容器、您是否对 ESD 性能有任何建议?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    1.如果电路板上的通信线路(COMHP、COMHN、COMLP 和 COMLN)不受 ESD 测试的影响、则可以省略两个器件之间 PCB 上的 ESD 保护二极管。

    这取决于系统/应用以及 ESD 事件的条件/严重程度。 最好不要移除电容器、但也可以移除这些电容器并在特定条件下通过 ESD 测试。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    感谢您的回复!

    我们是否推荐在小尺寸和低成本的菊花链通信隔离中使用变压器?

    此致、

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    目前、我们推荐以下三种变压器:HMU1228NL、HM2147NL、SM91502AL。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    我的客户刚刚测量了我们7494100变压器。 它可以用于菊花链通信。 因此、您只需确认、如果我们不使用推荐的变压器、是否存在任何问题。  

    BTW、您是否有可与客户分享的 BQ79718-Q1数据表? 如果有、请与我分享。  

    此致、

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    是的、只要他们在通信中没有发现任何问题、就可以使用此变压器。

    此致、

    维克托。