Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141、
e2e.ti.com/.../5736.LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA2.xlsm
我们在-40度处遇到了冷启动问题。 因此我想 在低温下参数可能不够好。 我将使用 LM25141-Q1快速入门工具来计算参数、正如您所知、电感器和输出电容器对结果有很大影响。 至于电容器 ESR、我应该如何输入? 最大的电容器 ESR 或总电容器 ESR? 我们使用 5个22uF 陶瓷电容器和 1个100uF 铝电解电容器(KEMET 器件型号为 EEV107M016S9GAA)作为输出电容器。 如果我们输入铝电解电容器 ESR、它将超过最大允许 ESR、如果我们输入总 ESR、则相位裕度将太小。 我该怎么做?