This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:冷启动问题以及如何为快速启动工具输入 ESR

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032449/lm25141-q1-cold-start-problem-and-how-should-we-input-the-esr-for-the-quickstart-tool

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141

e2e.ti.com/.../5736.LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA2.xlsm

我们在-40度处遇到了冷启动问题。 因此我想 在低温下参数可能不够好。 我将使用 LM25141-Q1快速入门工具来计算参数、正如您所知、电感器和输出电容器对结果有很大影响。 至于电容器 ESR、我应该如何输入? 最大的电容器 ESR 或总电容器 ESR? 我们使用 5个22uF 陶瓷电容器和 1个100uF 铝电解电容器(KEMET 器件型号为 EEV107M016S9GAA)作为输出电容器。 如果我们输入铝电解电容器 ESR、它将超过最大允许 ESR、如果我们输入总 ESR、则相位裕度将太小。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guizhang、

    以下是有关此设计的一些注释:

    电流限制是额定负载电流的2倍。 考虑使用3m Ω 分流器实现22A 电流限制。

    电感器过高、导致内部斜率补偿较低。 使用1至1.5uH 的导通电阻(这也提供了通常推荐用于降压设计的30-40%纹波电流)。

    检查输出电容的电压降额(Vout = 3.3V)、因为这会影响补偿。

    对于440kHz 开关频率、80kHz 交叉频率相当高、尤其是当陶瓷输出电容在冷态下降低时、交叉频率会进一步增大。 目标为60kHz (您的补偿值似乎实现了这一点)。

    就输入滤波器阻尼而言、输入电解电容应是陶瓷电容(降额)的4倍、串联阻尼电阻= SQRT (Lin/Cin)、其中 Lin 是滤波电感或串联接线电感。 根据其数据、电解电容器在冷态时的阻抗增加了3倍(可能是由 ESR 的增加引起的)、因此可能不会完全有效。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该使用总 ESR 进行阻塞吗?  

      我尝试增大 SS 值、它现在可以从低温度开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有两个并联的输出电容器(例如电解陶瓷电容器)、则计算目标频率下的有效 ESR、例如50kHz。 通常、有效 ESR 将位于陶瓷的低 ESR 和电解的更高 ESR 之间。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

      目标频率下的有效 ESR 是什么意思? 它是否与上述交叉频率有某种关系? 但是、大多数电解电容器数据表只给出100KHz 时的 ESR、并且根本不给出阻抗曲线。  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guizhang、

    我指的是当陶瓷(几乎为零 ESR)与电解电容器(具有高 ESR)结合时的有效 ESR。 您刚才提到了5 x 22uF 加上100uF 电解电容器。

    下面是一个简化有效值计算的文件。 请注意、陶瓷电容值会随着电压的升高而降低。

    e2e.ti.com/.../Parallel-Capacitors-Cin-and-Cout-damping.xls

    此致、

    Tim