This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:搜索用于 LM5039的隔离式驱动器 IC

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039, UCC27200A, UCC21542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033440/lm5039-searching-isolated-driver-ic-for-lm5039

器件型号:LM5039
主题中讨论的其他器件: UCC27200AUCC21542

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 LM5039的驱动器 IC,是否有推荐的 IC? Thx

 初级侧: 用于 LM5039的驱动器 IC  

2.次级侧: 用于 LM5039的隔离式驱动器 IC  

(我得到的信息是 MOS VDS 大约为100V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 有许多驱动程序可供使用。  该 EVM 在次级侧使用 LM5110-1M。  一个参考设计在初级侧使用 UCC27200A 栅极驱动器。  可能性很大、取决于它们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你

    但我认为 LM5110-1M 不是客户想要的、因为 LM5110-1M 不是  隔离式驱动器 IC

    我在这里找到了一个 IC  UCC21542 。 它是否适用于 LM5039的隔离式驱动器 IC ? 有什么需要注意的吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    LM5039 与 UCC21542兼容。

    LM5039 SR1、SR2输出: VOHmin = 4.6V、VOLmax = 0.2V。

    UCC21542 INA、INB 输入: VIHmax = 2.0V、VILmin = 0.8V。

    该系列栅极驱动器具有许多不同的 UVLO 阈值、栅极驱动电流和死区时间功能。  以下是整个系列的摘要。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!