This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62562:PMIC

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034624/tps62562-pmic

器件型号:TPS62562

大家好、

我想找一个 PMIC、它将用于可穿戴设备。 吹气是要求。 你有什么建议吗?

1.Vin 约为5V。

输出数量大约为5到6。 降压的数量应大于 LDO。

3、需要两个输出可以支持小于或等于 0.6V。

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    我 将从 LP8756x 系列器件开始、可能需要一个额外的分立器件。

    是否有您要使用的特定 SoC?

    谢谢、

    Daniel W