This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定电流源解决方案

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032985/constant-current-source-solution

主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ24610

大家好、

我们是否有单个 IC 解决方案可通过  30V/12A 直流电源在10A、1A、0.1A 和0.01A 范围内产生多个恒定电流? 20 微欧姆至2千欧姆范围内的预期负载。


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    充电器组没有能够处理30V 输入的充电设备。  最适合的是 BQ24610或 BQ25730、最高可达26V。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我们将与客户一起查看这些器件、我们还将尝试寻求其他产品线的帮助、以整理所有可能的解决方案。

    感谢你的帮助!


    此致、

    Jejomar