This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:解决方案选择

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034153/tps3803-q1-solution-select

器件型号:TPS3803-Q1

尊敬的团队

客户想 知道 、TPS3803-01MDCKREP、TPS3803-01QDCKREP 和  TPS3803-01QDCKRQ1有何不同。

您能帮我推荐一下。

TPS3803-01-EP:Ω

TPS3803-01MDCKREP

TPS3803-01QDCKREP

TPS3803-01-Q1:Ω

TPS3803-01QDCKRQ1

 

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    请参阅下面的红色答案。

    TPS3803-01-EP:Ω

    TPS3803-01MDCKREP

    扩展工作温度范围(-55C 至125C)、感应电压为1.226V。  SENSE 电压表示/RESET 引脚有效时的负电压阈值。

    TPS3803-01QDCKREP

    工作温度范围(-40C 至125C)、感应电压为1.226V。   SENSE 电压表示/RESET 引脚有效时的负电压阈值。

    TPS3803-01-Q1:Ω

    TPS3803-01QDCKRQ1

    符合汽车应用要求、工作温度范围为-40°C 至125°C、感测电压为1.226V。   SENSE 电压表示/RESET 引脚有效时的负电压阈值。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢、祝您好运!