This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:REF3450SQDBVRQ1

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034293/ref3450-ref3450sqdbvrq1

器件型号:REF3450

引脚1 (NC)下 D/S 状态的第3页(表6.1):"TEST 引脚、从0V 连接至18V。" 本文档末尾是一个布局图、其中显示了连接的该引脚。 但是、D/S 中未讨论该引脚 该引脚是否可以保持悬空或是否必须连接到电压、如果需要、应连接到什么电压电平?

器件型号:REF3450SQDBVRQ1

谢谢你。 福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于表中指示该引脚在内部使用(而不是 NIC)、因此需要将其连接到某些已知电压、而不是保持悬空。 这就是说明背后的意图、即从0V 连接到18V。 我认为图13-2中的布局未显示该引脚已连接、以避免认为该引脚必须连接到特定(例如 GND 或 IN)电位。 希望这对您有所帮助、否则这种必要的连接是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ajay 的回应。 我建议在数据表中更加清晰、尤其是因为引脚被命名为"NC"、这通常意味着没有连接。 我要将引脚连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Falk、

    需要注意的一点是、REF34是12V 部件、表6.1中的建议不正确。  电压应为0V 至12V。  但愿这对您有所帮助。