This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品推荐

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033021/product-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM61460LMR36520

你(们)好

我的客户提出了一项要求、即他们正在执行无线充电器项目、并希望您为他们推荐合适的直流/直流、他们需要以下特性:

•恒定电压输出(3V 至40V 可调节):最大输出功率可达50W;
•输出电压调节方法:具有通信端口的 IC 更好、没有通信端口也可以;
•需要 H 桥驱动器类型和汽车级器件的优先建议;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与 PDS 团队就此进行交互、并使用参数搜索来查找可用的直流/直流。 很可能不是单芯片解决方案、

    通常、调制输出电压的方案是通过使用 DAC 将电流注入 FB 节点来实现的。 请参阅 LM61460数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR36520可能是一个不错的选择。 不确定输入电压和完整的电源树设计...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beck

    感谢您的推荐。 现在、我更清楚地了解了规格、我们需要像 TPS55288Q1这样集成了更多 MOSFET 的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。