This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:UCC28610已应用电路输出电压控制查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034342/ucc28610-ucc28610-applied-circuit-output-voltage-control-inquiry

器件型号:UCC28610
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好、TI 专家。

客户使用 UCC28610来配置电路。

TL431应用于次级反馈级、输出电压设置为15V、但据说输出电压为5.5V。

即使您更改时间常数、也可以说5.5V 的输出电压没有变化。

下面的电路是否存在问题?

将输出电压调节至15V 需要更改哪个部件?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、AD431A 具有2.5V 基准电压、R225、R224 R231分压器设置为将输出控制在15V。 原理图似乎功能正确。

    您可能希望首先看到变压器匝数比正确。  您可以使用 UCC28610 Webench 设计工具来实现这一目的。   UCC28610数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。  我知道这是单路输出、但 输出电压都是相同的。  

    您可以通过为总输出功率生成单个输出来检查初级磁化电感。

    使用该工具、您实际上还可以检查补偿和 UCC28610设置。

    此致、