请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28610 Thread 中讨论的其他器件: TL431
您好、TI 专家。
客户使用 UCC28610来配置电路。
TL431应用于次级反馈级、输出电压设置为15V、但据说输出电压为5.5V。
即使您更改时间常数、也可以说5.5V 的输出电压没有变化。
下面的电路是否存在问题?
将输出电压调节至15V 需要更改哪个部件?
请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我查看了原理图、AD431A 具有2.5V 基准电压、R225、R224 R231分压器设置为将输出控制在15V。 原理图似乎功能正确。
您可能希望首先看到变压器匝数比正确。 您可以使用 UCC28610 Webench 设计工具来实现这一目的。 UCC28610数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 我知道这是单路输出、但 输出电压都是相同的。
您可以通过为总输出功率生成单个输出来检查初级磁化电感。
使用该工具、您实际上还可以检查补偿和 UCC28610设置。
此致、