This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:输出电压未调节

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, UCC25630-1EVM-291, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033301/ucc256303-output-voltage-not-regulating

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:TLV431UCC25630-1EVM-291TL431

您好!

我们将构建具有以下规格的 LLC 功率级

VIN、NOM = 310VDC、VOUT = 85VDC、POUT = 600W

随附了简化版原理图以了解更多详细信息

经过一些初始修复后、我们现在遇到以下问题:

  • 控制器正在切换、但未调节输出电压。
    即使在达到目标电压之后、开关频率也会持续降低(并且输出电压会按预期增加)
  • 如果没有齐纳电路来防止光耦合器深度饱和、则控制器根本不会启动。
  • 开关频率随控制器温度变化(温度升高->开关频率降低、反之亦然)

这里是一些示波器采集(@VIN = 280V PoUT = 110W)。  

我们考虑了 FB 引脚上的问题或电压补偿 环路上的错误。

欢迎提出任何建议或建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您与我们联系。 使用您的参数对反馈电路进行仿真后、我观察到 TLV431阴极和阳极之间的电压超出了建议的电压范围(Vref-6V)。  

    这就是反馈无法调节输出电压的原因。

    有关围绕 TLV431和光耦合器设计反馈组件的信息、请参阅以下链接。  

    次级反馈环路的并联稳压器设计过程(TI.com)

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Francesco、

    如果您有其他问题、请告知我们。 看起来该线程现在已解析。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。

    我们添加了一个齐纳二极管、以获得固定偏置并避免 TLV431阴极上出现过压。
    由于控制器能够达到85V 设定点、因此电压调节效果更好。
    不确定 每个问题是否都已解决、因此我们将来可能会有更多问题。
    但至少我们似乎少 担心一件事。

    给定  UCC25630-1EVM-291反馈环路中使用的元件值、如果您运行相同的仿真、我预计 TLV431阴极和阳极之间的电压也会超过 评估模块中建议的电压范围(Vref-6V)。 我认为是对的吗? 在这种情况下、为什么不会在那里产生任何问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

    我很高兴连接齐纳二极管解决了应限制阴极电压的问题。

    我已使用 EVM 值重新运行相同的仿真。 我发现额定电压超过了 TLV431的阴极建议电压。

    然后我意识到我在开环模式下运行仿真(基准和阴极之间无连接)。 我对我的错误感到抱歉。

    参考后的开环特性非常有用。  

    使用 TL431进行欠压和过压检测(修订版 A)

    因此、为了验证 TL431反馈设计和组件电压限制、建议进行闭环仿真。  

    插入功率级或提供如下所示的基准电压。

    在这里、我使用的是 Bosso 的一种模型、其中输出电压需要调节为12V。

    在这里、对于12V 的输出电压、我们可以看到、在闭环中运行时、TL431上的阴极电压处于限制范围内。 希望这对您有所帮助。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

    感谢您的回复。

    您的解释是有道理的。 但是、 在您发布的结果中、TL431上的阴极电压约为10.4V (高于最大建议电压)。  您是否从闭环仿真中获得了它们? 还是开环情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我使用的器件是 TL431、其建议电压为 Vref 至37V。  

    我在上一篇文章中介绍的仿真结果是闭环的。 谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔 P