This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202EXT:电气测量

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033819/lmz14202ext-electrical-measurements

器件型号:LMZ14202EXT

你好。

我想知道、如果47 μ F 电容器存在任何问题、哪些参数会受到影响最大。  

我们当前的项目需要对该器件执行一些电气测量、但我们不需要执行"完整的数据表验证"、仅验证在该器件内的47uF 存在问题或故障时可能受影响的任何参数。

您可以为其提供信息吗?

谢谢、

Carlos Capela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是说0.47uF 输入电容器吗? 您想验证电容器是否正常工作、对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。
    我提到47uF、但实际上它是0.47uF 输入电容器。 感谢您的更正。
    是的、我们需要验证该电容器是否正常工作。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Capela:

    0.47uF 用于直流/直流输入、如果您有仪表、您可以尝试测试输入电容吗? 如果测试芯片、它应该显示0.47uF 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daniel。 我将把这些信息传递给我的技术团队、以尝试执行此测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    谢谢、我将关闭此问题、如果您有进一步的问题、您可以重新打开