This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C45:UCC38C45短路保护

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UCC38C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033698/ucc38c45-ucc38c45-short-circuited-protection

器件型号:UCC38C45
主题中讨论的其他器件:UC3845

大家好、

在之前使用 UC3845测试反激时、当反激的次级输出短路时、占空比可以降低、Vcc 引脚电压可以降低、并且可以触发 UVLO 以实现短路保护的效果、 但在替代 UCC38C45后、UCC38C45 Vcc 在次级侧短路。 -引脚电压保持在12V、无法实现短路保护。 还有其他建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出短路时、IC 会尝试保持输出电压、因此除非触发电流限制、否则会调整占空比。 它取决于您的变压器漏电感和电流限制设置、何时可以触发电流限制。 因此、您可以检查和比较两个器件之间的电流限制跳变点以了解情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC38C45和 UC3845之间的过流限制功能是否不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个上的测试条件不同。 此外、器件之间始终存在容差。 您需要探测电流感应以找出问题。