This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616的建议最大平衡电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034468/bq79616-q1-recommended-maximum-balancing-current-for-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

BQ79616的数据表中规定了最大平衡电流为240mA。 但该电流也出现在绝对最大额定值中。 此外、在典型应用章节中、平衡电阻器的额定电阻值为10R。 根据我的计算、7.5R + Rdson 的电阻器将导致最大电流236mA。 是否仍然建议这样做、还是基于10R 电阻器的建议?

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    240mA 是我们的最大平衡电流。 我们将 EVM 设计为具有10R 电阻器、而不一定是最大平衡电流。 我认为它接近200mA、但如果您需要更高的充电电流、您可以按照建议进行调整。